This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:在升级过程中、UCD 无响应。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477650/ucd90124a-during-the-upgrade-process-the-ucd-did-not-respond

器件型号:UCD90124A

工具与软件:

你(们)好  

我们有许多使用 UCD90124A 的平台。

目前、一个平台遇到了 UCD 在 x86联机更新过程中不响应的问题。 之后、我们的在线更新过程会关闭并重新启动。 此时、UCD 处于已擦除状态并且为空。 由于两个 PSU_PWR_OK 信号也连接到 UCD、因此它被 UCD 拉至低电平。

因此、我们的系统无法再次上电。

您能否帮助确定 UCD 在更新过程中没有一半反应的原因? 是否有解决这个问题的办法?

我们已尝试重置 UCD、并在更新未响应时再次尝试更新、但问题仍是间歇性出现的。 这会导致在线设备可能再次断电。

谢谢

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何更新 UCD90124A、直接写入数据闪存或更改 RAM 值然后存储到 FALSH?

    I2C 可能存在某种干扰、从而导致故障。

    您是否已尝试使用 TI USB 软件狗和 Fusion GUI 进行升级、以了解问题是否仍然存在?

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何更新 UCD90124A、直接写入数据闪存或更改 RAM 值然后存储到 FALSH?  
    ->我们使用 i2c 写命令直接写入数据闪存       

    I2C 可能存在某种干扰、从而导致故障。    
    ->在更新 UCD 之前、我们将把 mux 切换到 x86以 从 x86更新 UCD、但不会执行 i2cdetect 命令。 您指的是什么类型的 i2c 干扰?   

    您是否已尝试使用 TI USB 软件狗和 Fusion GUI 进行升级、以了解问题是否仍然存在?   
    ->我们已经尝试使用编程器直接执行 UCD PIN 的刻录操作,它也可能有没有检测到 UCD 设备(每个平台)的可能性,你有什么想法吗?

    谢谢

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我和今天不在办公室。 请在明天之前获得解答。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在配置更新过程中、如果更新因断电、I2C 信号完整性等任何原因而中断、器件可能会无法工作。

    我不确定这种干扰。 这可能是 I2C 信号完整性问题。  

    请在使用 TI USB 软件狗和 GUI 时共享日志、以查看故障

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和:

    请查看下面的 pic 以检查是否 使用 TI USB 软件狗 故障

    我们已确保燃烧器确实与设备相连。

    请给出一些建议、我们也使用 I2C 逻辑分析仪来检查 UCD90124A 的 行为。 据观察、在某些时间向 UCD90124A 写入 i2c 命令时、命令已发送、但器件未收到。 如果您需要 i2c 分析器日志、我可以向您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否尝试过升级 TI 自己的固件? 这是你应该避免的。

    客户只能触按数据闪存部分而不能触按编程闪存。

    程序闪存包含 TI 预加载的固件、如果固件损坏、融合将无法再检测到器件。

    请遵循此文档

    e2e.ti.com/.../8228.recover-UCD90124A-from-ROM-mode.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和:

    1.我们通常使用 TI GUI 首先读取 UCD 默认配置、并且仅通过 GUI 进行 GPIO 设置、并有 bin 文件。 我们要将该 bin 文件烧录到器件中。 您能否帮助证明 TI GUI 生成的固件适合刻录到 UCD90124A 器件?

    2.我认为你提供给我们的文件是纯粹的燃烧过程。 我们通常使用 TI GUI 来进行配置设置。 刻录过程可能有一些不同。  

    我们将使用 TI GUI 进行一些设置以满足我们的需求、并获得最终的 bin 文件。我不确定将 bin 文件烧录到器件 是否会损坏 TI 预加载的固件、您能否确认?

    4.我们通常使用 i2c 写命令在线更新 UCD。 程序如下:

    4.1.擦除 UCD 闪存

    4.2.使用 i2c 写入命令将 bin 文件映像烧录到 UCD 闪存中

    4.3.验证闪存内容是否与映像内容相同

    我们使用 i2c 分析仪检查最后一步将失败、因为在 UCD 闪存被擦除后、UCD 没有响应、i2c 写入命令无法写入 UCD、因此闪存为空、然后我们将执行 PSU 复位、机器不会再次上电。

    5.我认为在线升级程序属于程序闪存、而且可能会擦除  TI 预加载的固件。 您能否帮助确认、如果 TI 预加载的固件已擦除、是否存在使 UCD90124A 无响应的可能性?

    6. 在 擦除 TI 预加载的固件后、如果存在使 UCD90124A 无响应的可能性。 您能否 在 UCD90124A 中共享 TI 预加载的固件区域?我们将改进更新过程、不再对该器件进行编程、而仅对 数据闪存器件进行编程。

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请按照文档进行操作、并反馈结果。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和:

    我们的目的不是使用 编程器检测器件是否。 我们想要一些建议来检查为什么在线升级 UCD90124A 会遇到 UCD 无响应。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请按照我的指示并报告。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和:

    我们没有纯粹的刻录程序员在我们身边,所以不能按照你的文档来进行程序和报告。 您是否有其他建议或说明?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不明白你的意思。 您能够将融合 GUI 与 TI 软件狗连接起来。  

    运行我的测试就足够了

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和:

    有关成功日志和失败日志、请参阅以下结果

    成功日志:

    失败日志:

    成功日志和失败日志使用不同的平台、但 UCD 器件是相同的、即 UCD90124A。

    我们的 TI FUSION GUI、请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/lit/ml/sllu093/sllu093.pdf?ts = 1742198985913&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望你有一些建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我被要求运行 ROM 恢复检查测试。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和:

    如何通过 TI FUSION GUI 运行 ROM 恢复检查测试? 您是否有可以分享给我们的 SOP 或其他文档? 我们的 TI FUSION GUI 将首先扫描器件、如果未找到器件、则无法继续 ROM 恢复检查测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这项指示已在上一份答复中提供。 请参阅以下内容。

    ...

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent

    说明是过去提供的、

    ...

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、颐和

    前面讲过、您向我们提供的文档无法通过我们的 TI Fusion GUI 继续浏览。 由于未找到器件、第一步将失败。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、颐和

    • 如前所述、由于未找到器件、您之前向我们提供的说明无法通过 TI FUSION GUI 继续执行。 第一个步骤失败、因此无法继续其他步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    哪个按钮给出了您的正确答案? 请提供快照

    此致

    Yihe