This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:1S 配置的 VSYS 默认电压和最大电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489444/bq25798-vsys-default-voltage-and-max-voltage-for-1s-configuration

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们将使用 BQ25798电池充电器。

对于1s 配置、PROG 引脚电阻器为3k。

当 VBUS = 5V 时、VSYS 的测量值为3.85V (默认值应为3.5V)。

对于 VBUS = 5V 且 VSYS 寄存器设置为5V 的情况、VSYS 的测量值为5.4V (根据寄存器、它应该为5V)。

这种行为是否正常?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    不支持将 MINSYS 设置为高于 VREG=4.2V。

    VSYS 是禁用 PFM 时的规格。  如果启用 PFM、则输出电压纹波更高、它会推动电压升高。

    此致、

    Jeff