Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 工具与软件:
您好!
在我们的项目中、我们将使用 BQ25798电池充电器。
对于1s 配置、PROG 引脚电阻器为3k。
当 VBUS = 5V 时、VSYS 的测量值为3.85V (默认值应为3.5V)。
对于 VBUS = 5V 且 VSYS 寄存器设置为5V 的情况、VSYS 的测量值为5.4V (根据寄存器、它应该为5V)。
这种行为是否正常?
此致、
Egemen