This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:LP87525J-Q1:nINT 引脚上拉的处理。

Guru**** 2553970 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524-Q1, LP87524J-Q1, LM60430-Q1, AWR1843, AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488931/lp87524j-q1-lp87525j-q1-processing-of-the-nint-pin-pull-up

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件: LM60430-Q1AWR1843AWR1843AOP、LP87524-Q1、 AWR1843AOPEVM

工具与软件:

您好、TI

我计划将 LP87524J-Q1的 nINT 引脚连接到 LM60430-Q1的 PGOOD 并使用它。 我想确认使用 LP87524J-Q1的3.3V 输出上拉 nINT 引脚是否存在任何问题。 如果有问题、请说明。

或者、使用 LM60430-Q1的输出进行上拉会更好吗?

我期待您的答复。

谢谢你。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用  LM60430-Q1作为 LP87524J-Q1的前置稳压器? 将 PMIC 的 nINT 连接到 LM60430-Q1的用途是什么?

    我认为您可以上拉至 BUCK0输出、但您需要考虑 BUCK0的上电和断电序列。 在故障条件下、当 BUCK0关断时、上拉电阻没有3.3V 电压。 如果您能解释其目的、就更好了。 您要为哪个雷达 SoC 供电?

    我认为最好的方法是像 AWR1843 EVM 设计那样使用电阻分压器将输入电压上拉至5V (https://www.ti.com/tool/AWR1843AOPEVM#design-files )。  请参见下文。  

    此致、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 LM60430-Q1作为 LP87524的前置稳压器。

    但是、我之前犯了一个错误、所以让我再次澄清一下:我计划将 PMIC 的 nINT 连接到 AWR1843AOP 的 nError_IN。

    另外、我打算将 LM60430-Q1的 PGOOD 连接到 LP87524-Q1的 nRSET。

    正如您提到的、我需要考虑上电和断电序列、并且在 BUCK0关断的故障条件下、上拉将丢失。 因此、我将根据您推荐的方法来设计它。

    感谢您的答复。 如果我漏掉了任何内容、请告诉我。

    此致、

    Mingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。 您可以参考我之前分享的 AWR1843AOPEVM 设计、并了解实现和遵循。  

    我建议的方法也来自该设计。  

    此致、

    Ishtiaque