This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:系统未识别 TPS65982DMC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489683/tps65982dmc-the-system-did-not-recognize-tps65982dmc

器件型号:TPS65982DMC

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

将 Type-C 的上行端口连接到 PC 主机。 TF 卡、千兆网卡、USB-A 和悬挂在主板上的 USB-HUB 下的其他功能都是正常的。 但是、根据 TI 发布的信息、在烧录 TPS65982DMC 的固件时、连接到 TPS65982DMC 的 USB2.0无法识别 DMC 器件。 这意味着系统无法识别 TPS65982DMC、同时我们可以 确认 USB 2.0集线器应正常工作。

系统图如下所示:

此问题是否表示 TPS65982DMC 需要一个初始程序来识别 USB 器件? 我们的 TPS65982DMC 补丁为空、 这是否就是 无法识别器件的原因?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一名团队成员将很快对此作出回应。

    此致