This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:PMIC o/ps 不稳定

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489603/tps650864-pmic-o-ps-are-not-stable

器件型号:TPS650864

工具与软件:

你(们)好

我们正在使用 PMIC TPS6508641为 Zynq Ultrascale+ XQZU19EG-2FFQB1517I 供电。

我们将使用6V 来为 PMIC 供电。 PMIC o/ps 不稳定。 下面是 buck1输出5V 处的捕捉。 及其反馈信号 FBVOUT1。

5V 输出:

FBVOUT1:

降压2输出:

我们删除了 R32 (请参阅下面的原理图)并进行了检查。 然后 PMIC 输出5V 正常、但反馈仍然不正常

下面是我们的原理图:

请注意、我们将为 PMIC VSYS 和 U5漏极提供6V 电压。 此外、我们还为 LX5提供了外部 LC 元件、并且 已将 FB5与 GND 断开连接并连接到一个输出电容器。