This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:软启动功能

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489295/ucc28950-soft-start-function

器件型号:UCC28950

工具与软件:

嗨、团队:

过流限制是否会在软启动期间激活?

如果激活、是否停止向 SS 引脚充电、是否无法启动?

如果使用相当大的输出电容器、则需要将软启动时间设置得更长。

有最大值吗?

最棒的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    软启动期间会禁用过流断续模式。  但是、未禁用逐周期电流断续模式。

     

    我查看了数据表、发现可使用的启动电容的大小没有限制。

    请注意、软启动充电电流为25uA。  因此、如果要确保您使用的电容器没有漏电流、从而阻止电容器充电、

     

    此致、