This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:是否有人可以解释"TPS25730技术参考手册"?

Guru**** 2577325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488888/tps25730-can-someone-explain-the-tps25730-technical-reference-manual

器件型号:TPS25730

工具与软件:

大家好!

我们正在使用上面提到的部分。 我们完成了引脚配置。 我们还需要使用 I2C 来监控器件。  

我仍然不清楚如何使用此器件。 如果连接到电源、是否会自动进行电源协商?

我是否必须使用 i2c 命令启动?

如何检查电源协商是否成功? 此外、RX_SINK_CAPS 寄存器和 TX_SINK_CAPS 寄存器的含义和用途是什么?

其他寄存器的含义和用途是什么?

PDOS 之间有何差异?

如何将器件置于睡眠模式?

我是否必须进行引脚搭接并写入 TX_SINK_CAPS?   

我希望对这些术语有更多的解释。 我是 USB c 控件的初学者、我发现很遗憾的是、这个部件只是被省略了、没有示例代码或应用手册  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    请给我们几天时间来回答您的问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    我是否必须使用 i2c 命令启动?

    TPS25730EVM 用户指南的屏幕截图

    是的、在上电时、TPS25730从 ADCINx 引脚获取配置。 当 USB-C PD 电源连接到 Type-C 端口时、电源协商将自动进行。 不使用 I2C 命令。

    Unknown 说:

    有一个插入事件 GPIO 指示器件已连接到 Type-C 端口。

    Unknown 说:
    其他寄存器的含义和用途是什么?

    RX_SINK_CAPS

    -如果供电方发送接收盖,则 pts25730将存储  正确接收1 都是如此。

    TX_SINK_CAPS

    -存储 TPS25730的受电方能力。 引导时从 ADCINx 生成的灌电流 PDO 列表。 如果供电方请求接收电容器、则为  字节的数据 均为最大功率

    ACTIVE_CONTRACT_PDO

    -在上述 EVM 用户指南图像的第3步中,发送方将发送"发送方能力"消息,这是其支持的 PDO 列表。 当 TPS25730选择其中一个时、拉电流 PDO 存储在此处

    ACTIVE_CONTRACT_RDO

    -在步骤4中, TPS25730请求其中一个 PDO。 TPS25730 请求包含其他信息、发送的请求数据对象存储在这里。 一个显著的差异是电流。 供电方有效合约 PDO 可能提供比受电方需求更大的功率(电流)。 接收端可以请求特定的 PDO、但请求的电流可能小于供电端提供的电流。

    要查看有效的合约、您需要检查有源 PDO 和 RDO、以了解已协商的电压和电流。

    可以在 PD USB-IF 网站上的 USB-IF 规范中找到 PDO 和 RDO 的格式。

    我是否必须对 TX_SINK_CAPS 进行引脚搭接和写入?   [报价]

    不、只是引脚搭接。

    谢谢。此致、

    Chris