工具与软件:
您好、TI 团队
我想了解 TPS92520对 V5A&V5D 噪声和纹波的要求、数据表中未显示此内容、
或者 TPS92520 V5A&V5D 并不关心纹波和噪声、对吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队
我想了解 TPS92520对 V5A&V5D 噪声和纹波的要求、数据表中未显示此内容、
或者 TPS92520 V5A&V5D 并不关心纹波和噪声、对吧?
我们确实提供了建议的最小 V5D 输入电容、该电容与所用自举电容成函数关系、其中我们陈述了10x 规则、旨在确保当自举电容器(Cbst)充电时、V5D 电源不会下降到足以触发 V5D/A 的 UVLO 例如、如果 Cbst 为0.47uF、那么 V5D 输入电容应该为4.7uF。 我们还建议在引脚处并联一个0.1或0.01uF 电容器、以更大限度地减少纹波和噪声。
对于峰间纹波、5%的纹波是可以接受的、但您必须遵守 V5D/A 电容的10倍 Cbst (升压自举电容器)指南。 Cbst 由 V5D/A 电容充电、我们需要避免 V5D/A 上的电压在 LS FET 对升压自举电容器(Cbst)充电期间因达到 UVLO (4V)而留有一定的裕度。 这是一个简单的电荷平衡公式。 在下面您可以看到、如果您使用10x 规则、则 V5D 永远不会得到 below4.55V。 鉴于此要求所需的电容较大、Rippl 应该非常小、低于5%。