This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:ESD 测试后无输出

Guru**** 2814845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486672/tps7a03-no-output-after-esd-testing

器件型号:TPS7A03
Thread 中讨论的其他零件:Strike

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户用15kV 测试了他们的产品 ESD 能力、测试后他们发现 TPS7A0328没有输出。  

移除 IC焊接另一个电路板上发现 TPS7A0328再次正常。 您能帮助分析一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何测试 ESD?  

    每次他们测试时是否会发生这种情况?

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、  

    是的、对于 ESD 测试、是3/3次。 很好奇它是否可以在上电复位后恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 我可以假设、如果是 ESD 问题、器件可能会完全损坏、无法恢复、但此处似乎没有这种情况。 您知道他们如何进行 ESD 测试吗?  

    罢工后、他们是否长时间运行设备? 他们是否确定连接到 LDO 的电路未损坏、LDO 实际上正常?  

    您是否有他们的电路板原理图?

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、  

    让 SCH 进行分析。 一个简短的问题是:这可能是由折返电流限制或热保护引起的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这是可能的。 客户是否能够测试连接到器件的电路是否损坏?