This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bq4050中的电池平衡和 COV 行为

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487560/bq4050-cell-balancing-and-cov-behavior-in-bq4050

器件型号:BQ4050

工具与软件:

您好!

与配合使用的器件 bq4050 并观察到与相关的一些意外行为 电芯均衡和电芯过压(COV)检测 .

问题描述:

  • 在充电前、存在一个 60mV–80mV 差值 相对电压差异。
  • 在充电期间、我注意到了 启用 CB (电芯平衡)位 、表示平衡处于活动状态。
  • 不过、 其中一节电池快速达到过压阈值(COV) 导致充电器 MOSFET 关闭 并停止充电。
  • 一旦 恢复电压 充电会恢复、但是 之后不久再次触发 COV 、导致反复中断。

问题:

  1. 这是 bq4050在电池平衡期间的预期行为吗?
  2. 这种重复的 COV 触发是否会导致电池包出现任何长期问题?
  3. 触发 COV 时、均衡功能如何工作? 电量监测计是否继续平衡、还是在充电恢复之前停止?
  4. TRM 或电池平衡应用手册中没有有关此行为的详细信息 —是否有其他文档或指南可用?

我的电池的充电电压为3.65V、过压阈值设置为3.75电压

电芯平衡阈值为3450mV

电量平衡窗口为100mV

电芯均衡最小值为40mV

电池平衡间隔20s

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinayak、  

    听起来您在使用电池组中不同的老化电池和/或在组装时具有不同电压的电池。 在使用电池电量监测计时、务必使用来自同一来源/批次的电芯。 从您的问题描述来看、您的电池电量监测计似乎按预期运行、但您可以更改寄存器以禁用功能和/或更改其运行方式。  

    1.请参考第7.1节简介,其中介绍了电池平衡过程以及与之相关的参数

    2.有很多因素会影响到电池的充电电压、但通常情况下、当电池高于充电电压时、电池会加速。 这就是您不应移动 COV 的原因  

    3.这更多地取决于您的参数是如何在您的电池平衡窗口和阈值以及 OCV 上配置的。 但通常情况下、电芯平衡将停止  

    4.要了解电池平衡在不同情况下的表现,最好的方法是查看电池平衡阈值功能的参数配置,并查看不同电池参数的配置方式。 技术参考手册针对列出的每个不同参数提供了说明。

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuaq3a/sluuaq3a.pdf?ts = 1741978244573&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ4050



    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的详细答复。

    您可以更改寄存器以禁用功能和/或更改它们的工作方式

    您是指电池平衡配置寄存器还是任何其他寄存器? 我想要确认是否需要任何额外配置、因为我的电池与 BQ4050的默认设置不同。

    这就是为什么您不应该移动 COV 

    正如我在帖子中提到的、我正在使用充电电压为3.65V 的电池、其规格表列出了3.75V 的过压阈值。

    但通常电池平衡将停止 

    这在参考手册中很明显。  当电池电压降至恢复电压时、电池平衡恢复。 但是、再次快速达到过压阈值、导致充电和电池平衡非常频繁地停止。 我很好奇—如果放了很长一段时间、即使偶尔达到阈值并暂时停止平衡过程并再次开始、电池最终是否会平衡?

    正如您所建议的、问题可能是由于电池具有不同的老化程度造成的。 在这种情况下、平衡功能的容差水平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinayak、

    -在配置您的数据闪存时,有一些关键参数需要更新,但其余参数由用户自行决定  
       关键参数:
    Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage。

    -我建议更新您的数据闪存参数、以围绕3.65V 下的系统充电、并具体更新电压参数上限范围。

    从技术上讲,电池将最终平衡,因为电池电量计具有电池平衡功能,但容量(FCC)设置一品脱不会改善,因为它随着电池老化降低。

    -没有真正的公差水平是可以接受的,而不是越低越好。 但我建议使用不同的电池制造方式来保证新的电池。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:


    感谢您的答复

    我已经像您提到的那样配置了参数。

    我将尝试使用新的细胞

    谢谢!

    Vinayak