This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210设计

Guru**** 2386760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489328/tps40210-tps40210-design

器件型号:TPS40210

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们有一个设计方案、输入将在20V~32V 之间变化、Vout 为固定的24V、电流限制为1.5A。 TPS40210是否支持这种设计?

谢谢。

BR、

何莉仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、何莉仁、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    TPS40210用于升压拓扑、它只能增加输出电压、而不能降低输出电压。
    这意味着如果 VIN 高于24V、器件将停止开关、输出电压将跟随输入电压。

    如果不需要这样做、并且输出需要固定在24V、则需要使用降压/升压控制器、或将拓扑更改为反激式或 SEPIC 转换器。
    适用于后者、也可以使用 TPS40210。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Niklas 的回复。