This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:有关启动的问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489313/tps62160-questions-about-start-up

器件型号:TPS62160

工具与软件:

您好!

我的客户有一些问题、如下所示。

问题1:
关于 EN 上升时间、它的上升速度有多慢? 是否有任何压摆率(V/us)规格?

问题2:
当 Vin 斜升时、如果 Vin 小于最小下降输入电压2.6V +迟滞0.18V、则无论 EN 状态如何、TPS62160都无法开始运行?

问题3:
最大 VEN_H 规格是多少?

此致、

K.Hirano



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K. Hirano:

    EN 上升时间没有压摆率。 仅限阈值和迟滞值。

    是的、器件启用应首先依赖于 VIN_UVLO。

    VEN_H 规格为0.9V。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin

    感谢您的答复。

    但是、对于 Q3、您的答案0.9V 是数据表中提供的最小规格。
    我的客户询问下面的红色框规格。 这个多少钱?


    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 K. Hirano、

    它在表中是错误的。 您 可以看到 TYP 值为0.5、因此 MAX 应为0.9。

    请向客户澄清。 我们稍后会加以修订。

    谢谢!

    Colin