This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:允许的最大电流检测电阻

Guru**** 2766755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488659/bq27z746-maximum-allowed-current-sense-resistor

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望了解他们是否想要选择100m Ω 电流检测电阻、是否允许? 风险是什么?

根据 DS、允许的最大电阻为20m Ω。

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    请参阅下面的应用手册、了解如何从外部值更改外部 Rsns 电阻器。

    适用于低电流应用的增强分辨率监测(使用调节):
    适用于低电流应用的增强分辨率监测(使用调节)

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    感谢您的反馈!

    我还有几个关于不同运行模式的问题、您能不能也把它们一一作评论?  提前感谢!

    1‘S电池处于‘HIP’模式并插入设备(充电器未插入设备)、我理解电池可能会被唤醒、如果设备漏电流(120uA -?) 在电池检测电阻器> IWAKE 上产生电压、如果启用了 IWAKE、则会在电池检测电阻器上产生电压。

    2‘S电池处于"休眠"模式并插入设备(充电器未插入设备)、我的理解是电池不会唤醒。

    3 μ s:"LEEP"‘S唤醒电池 、器件需要上电或需要连接充电器-基本上、从‘S"LEEP"退出是指电池感应到任何方向的电流、即> SleepCurrent。

    4 若要从"‘S"模式唤醒电池、必须向电池发送命令、否则电池需要检测任何方向的电流、这会在启用 IWAKE 的情况下在检测电阻> IWAKE 上产生电压。  

    5 μ s:‘S从"睡眠" 模式唤醒、必须向电池发送命令或电池需要感应充电电压。 我们不使用 BQ27Z746上的 ENAB 引脚。 实际上、需要在原理图中将其拉低。

    BR.

    Jayden Li