This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062:关于 TPS2062D 和 TPS2062DR

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486182/tps2062-about-tps2062d-and-tps2062dr

器件型号:TPS2062

工具与软件:

嗨、团队:

在 TPS2062D TI.com 的产品页面中、TPS2062D 已宣布处于停产状态、建议将 TPS2062DR 作为具有升级功能的直接替代器件。

我们的客户对此有如下一些疑问。

1、升级后的功能是"峰限电流"到"平限电流"。 这种理解是否正确?

2.如果上述理解是正确的,那么升级是否意味着过流峰值低于短路输出电流达到阈值(ios)后的"峰值电流限值",该器件会立即切换至 IOS 级别的恒流模式?
如果您有一些有关升级和注意事项的材料、将会很有帮助。

3."TPS2062D 是否处于停产状态。" TPS2062D 的电流限制是 "具有峰值的电流限制"?

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama,

    我需要检查正确版本的数据表、以确保我正确理解2个开关之间的差异。

    我认为 TPS2062D 不支持峰值电流限制、而 TPS2062DR 是较新的器件。

    我会在查看2个数据表后给您回复。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Chucker-San、

    感谢您的答复。

    我明白了。 我期待您在查看数据表后再回答。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在做这件事

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    您有任何关于此问题的更新吗?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    1. 是的、是这样。
    2. 是的、是这样。 TPS2062DR 不再是"IOC"、因此在达到 IO 时会切换至恒流模式。 请参阅数据表中的第8.7节和第8.7.2节。  
    3. 是的、即将停产的 TPS2062D 仍将遵循"带峰值的电流限制"行为。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seong-san

    感谢您的回答。 我明白了。

    此致、

    Teritama