This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015AEVM:负载突降测试后的 PGOOD 行为

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484476/lmr36015aevm-pgood-behavior-after-load-dump-test

器件型号:LMR36015AEVM

工具与软件:

尊敬的专家:

我已使用 LMR36015AEVM 进行负载突降测试、电压被钳位在48V、该值在 EVM 的输入电压规格(60V)范围内。

但是、负载突降测试完成后、EVM 的输出波形会有一些波动、而不是保持在一些恒定值。

当 PGOOD (J4的引脚2)未连接到 V_CC 或 V_OUT 时、仍可在 PGOOD 上获得大约0.512V 的电压。

我想知道 PGOOD 的行为是否如上所述正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从技术角度而言、如果不使用 PGOOD、则允许其悬空、并且该电压处于器件运行规格范围内。 但是、如果将其用作 MCU 控制信号、建议连接到 VCC 或 VOUT。  

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的答复!

    我还在负载突降测试后将电子负载连接到 LMR36015AEVM、在四种不同的情况下、PGOOD 连接到 V_OUT、V_CC 短接至 GND 并保持开路。

    在 每个测试用例中、负载电流为0A、0.5A、0.8A 和1A

    我们观察到、在执行第一个测试用例(连接到 V_OUT)时、输出电压将在施加所有四个不同的负载电 流值时波动、并且在使用0.5A 至1A 负载电流的输出电压波动期间可以听到高频噪声。

    但是、输出电压波动仅在第一次执行第一个测试用例时发生、第二次或执行其他情况时不会发生。

    EVM 有什么问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这可能是测试设置的问题。 当器件空载运行时、器件在 PFM 下运行、这意味着频率调制。 脉冲突发可能与电子负载设置相互作用并导致您听到噪音。  

    如果您更换电子负载和/或电源、您是否注意到了这个问题?

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    在首次尝试在空载条件下测试 EVM 时、  当负载电流为 0A、0.5A、0.8A 和1A 时、可以听到噪声

    不过、第一次尝试完成后立即进行第二次尝试、当施加全部四个负载电流值时、不会听到噪声。

    我不确定在第二次无负载测试 EVM 中导致噪声消失和输出电压保持稳定的机制是什么。

    谢谢!

    I Chou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    该表显示了 在空载条件下测试 EVM 的第一次和第二次测试的数据。

    希望表格能更清楚地描述问题!

    Ian Chou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您分享数据、我现在就明白了这个问题。  我看到、在1A 时、输出降至7.05V。  

    您是否对首次测试中的输出电压波形或噪声问题有任何了解? 如果没有、下一步是查看它是否可复制。 您能否确认电源在第一次测试期间是否受到电流限制?  

    如果换用 IC、问题是否与已知良好的器件有关?  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您提供更多信息!

    输出电压波形的图片如下:

    2、电源电流限值在所有第一和第二测试中均为1A。

    3.我 现在和我只有一个 LMR36015AEVM、儿子不幸的是、无法更换 IC。

    谢谢!

    Ian Chou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我同意您的看法、即输出电压波形并不好、但我对 VOUT 引脚的大量噪声很好奇。 您是否使用"尖头与桶"装置探测 Vout? 您是否能够复制波形?  

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richaed:

    我没有使用"尖头与桶"设置来探测 Vout。

    相反、Vout 与无源探头的尖端连接、并使用寓言器夹将探头连接到接地端。

    我使用的无源探头如下:

    一旦获得解决方案、我将向您介绍 Vout 波形的最新情况!

    谢谢!

    Ian Chou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    使用接地线探测 VOUT 时、它实际上可能会拾取许多开关噪声、因此很难判断波形的哪个部分是开关节点引起的、什么是输出电压下降引起的。 得出结果后、敬请告知。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我今天收到了新的 LMR36015AEVM。

    这款新 EVM 的 V_OUT 看起来稳定、因此我将使用这款新 EVM 进行负载突降测试。

    非常感谢您在过去一周内回答我的问题。

    祝你愉快和梦幻般的软弱!

    Ian Chou