This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:ENSW 延迟

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488214/tps65400-ensw-delay

器件型号:TPS65400

工具与软件:

嗨、团队:

这里描述了默认 t_ON_DELAY/ t_OFF_DELAY 为5ms。
但是、图8-4显示没有延迟时间。

是否就是延迟时间为零的情况示例?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    如下所述、这些延迟始终有效、包括输出进行内部或外部时序控制或任意开启或关闭的时间。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚