This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:TPSM82902:上升时间和输出功率斜坡查询

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478477/tpsm82902-tpsm82902-rise-time-and-output-power-ramp-query

器件型号:TPSM82902

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 TPSM82902SISR IC 与 Vin - 12V 和 Vout - 1.8V 配合使用。 我已经附上电路原理图快照作为参考。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1740405263204v1.png

我已经配置了稳压器、使其具有3ms 的上升时间。 但是在测量时、我获得的值为12ms、并且输出功率斜坡也出现中断。 我已经连接了输出功率斜坡快照以及测量的上升时间。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/tek0266.png

请提供反馈以解决该问题。

谢谢