This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335A 无法通过仿真

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482933/tps54335a-tps54335a-cannot-pass-simulation

器件型号:TPS54335A

工具与软件:

Dears、

客户目前正在机器视觉摄像机项目中使用 TPS54335。 最近、两台摄像机被烧毁。 客户检查问题的时候发现电流电路无法通过仿真。

1.客户按照手册中的公式计算补偿电路。 仿真是否不准确?

2.根据公式可以看出、R4的值只与1.5MHz 的开关频率、15V 的输出电压以及22μF 的输出电容有关。 计算值为37.4K。 但是、仿真值仅为大约15K。 为什么会这样呢?

下面 是原理图:

请帮助分析原因,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Arabella

    两个摄像头烧毁了-- TPS54335烧毁了吗? 客户是否测量过 Vin、SW、GND 等引脚之间是否存在短路?   

    负载是多少、您能分享 L8的器件型号吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Arabella

    根据公式、R4的值只与1.5MHz 的开关频率、15V 的输出电压和22μF 的输出电容有关。 计算值为37.4K。 但是、仿真值仅为大约15K。 为什么会这样?客户选择的 Cout 小于22uF (请检查直流偏置下的电容降额)。  WEBENCH 仿真中的 Cout 是什么?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Arabella

    是否仍存在烧毁问题、我将暂时关闭此主题、并告知我们是否还有其他问题。

    此致。