This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871:适用于 TPS62871Z0WRXSR 的组装条件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489277/tps62871-for-assembly-condition-of-tps62871z0wrxsr

器件型号:TPS62871
主题中讨论的其他器件:TPSM8287A10

工具与软件:

您是否能够按照以下方式进行教学?

目标器件: TPS62871Z0WRXSR

除了数据表中列出的器件端子形状的导体外、是否有任何裸露的导体? 如下所示、8/9/10引脚(SW)的模式连接在端子上、并且在端子之间放置了一个过孔、因此我们要检查引脚8、9和10之间是否有任何其他暴露的导体。

谢谢、此致、

野村大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nomura-San、

    否、除了所示的3个 SW 引脚之外、该区域没有其他导体。

    我们还在电源模块中实现了该器件、即 TPSM8287A10/12。

    谢谢!

    Chris