This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:大约补偿设置1/2和输出电容

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487501/tps62442-q1-about-comp-setting-1-2-and-output-capacitance

器件型号:TPS62442-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝您度过美好的一天!

关于 TPS62442-Q1、

为什么补偿设置1的输出电容小于补偿设置2?

COMP 设置1和2之间的内部电路差异是多少?

COMP 设置2是否改善瞬态响应?

谢谢!

祝你一切顺利。

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    COMP 设置2具有更高的控制环路带宽、因此它可以适应更高的输出电容。 是的 comp 2有助于构建瞬态响应。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

     "高带宽"的好处是什么? 它是否与 FSW 有关系?

    我看到补偿设置1和2的 最大 fsw 相同4MHz。

    谢谢!

    祝你一切顺利。

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo Ma:

    Bandiwdth 与交叉频率更多相关、如果该频率较高、则它可以在输出端容纳更多电容。 这就是它还提高瞬态性能的原因。 但它对开关频率没有任何影响。

    Bandiwdth 定义为"系统有效响应变化的频率范围"

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Farheen!