This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:将 TPS7A02用于超级电容器负载

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488355/tps7a02-using-tps7a02-for-super-capacitor-load

器件型号:TPS7A02

工具与软件:

您好;

    我想使用 TPS7A0233来实现超级电容器负载。 我将在输出端使用二极管来阻止电流从输出端流向 LDO 的输入端。 但数据表指出、此 I.C.的最大负载电容为22uF。 我的超级电容器是10F。 我想使用1R 作为超级电容器和 LDO 的输出端之间的串联电阻器。 我认为、由于折返电流会限制 LDO 在 LDO 初始充电期间过热、因此该 I.C.是不错的选择。 请告诉我、1R 电阻是否足以保证 LD0的稳定性。 如果不是、则建议使用电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、amey:

    我将了解串联电阻的1Ω 是否提供足够的隔离来确保稳定性、或者是否需要更大的电阻。 无论是哪种情况、我都建议在 LDO 输出端、先添加一个1µF 电容器、然后再添加二极管或串联电阻、以确保 LDO 具有足够的低 ESR 输出电容。  

    此致、

    Alex Davis