This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:电源电流

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489174/lp2985-supply-current

器件型号:LP2985

工具与软件:

您好!

我正在使用 LP2985将5V 调节到5V、并看到30mA 从稳压器消耗的标称电流。 这是典型情况吗? 如果我将 Cbias 替换为10k Ω 电阻器、电流会下降到7mA。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    在我看来、问题很可能是您操作 LDO 时 没有足够的余量(5V 至5V)。 这可能会导致导通 元件 饱和、从而导致更高的静态电流。 对于 VIN≈VOUT 的应用、通常不建议使用 LDO。  

    建议

    1.提供足够的余量:

     稳压的5V 电压轨。 Vin 应比 VOUT 高几十到几百 mV。 请参阅数据表、了解适合您具体情况的确切压差值。

     例如、5.3至5V

    2.如果无需调节、请使用负载开关

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy Hosear