This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2140-Q1:我使用 TPSI2140QDWQRQ1进行150伏 BMS 隔离检测

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, BQ79731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484107/tpsi2140-q1-i-am-using-tpsi2140qdwqrq1-for-150volts-bms-isolation-detection

器件型号:TPSI2140-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01513BQ79731-Q1

工具与软件:

请告诉我、此 IC  用于 BMS 隔离检测的 TPSI2140QDWQRQ1是正确的、因为我的电池包电压为150伏。 另外、请告诉我正确的 IC 和我的 BMS 的隔离检测程序。 该器件可用于汽车应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishant:  

    感谢您联系我们团队的 E2E。

    TPSI2140QDWQRQ1  通常用于 BMS 应用中的隔离检测、应该能够在您的150V 系统中工作。

    有关如何使用在 BMS 中实现隔离检测的详细过程、请参阅  TPSI2140QDWQRQ1  数据表的应用部分

    此外、您可以找到  TPSI2140QDWQRQ1 评估模块和 PSpice 模型 、有助于开始实施您的设计:    

    如果您向我们提供您的设计原理图、我们很乐意审查您的设计并提供反馈。

    预测您的输入。

    此致!

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../schematic_5F00_BMS_5F00_Isolation.pdf

    请查看150伏高压蓄电池 BMS 隔离检测原理图。正确还是有错误。请在此处标记并告诉我如何进行更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishant:

    感谢您提供150V  BMS 隔离检测原理图。 团队将在24小时内审阅原理图并提供意见。

    此致!

    Hussain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我想清楚地说明我正在使用 BMS IC bq79731-Q1。针对这一点、我要对我的150伏电池包进行隔离检测。 我必须将外部电路与 TIDA-01513参考设计中存在的 TPS12140-Q1固态继电器和 OPAM 电路配合使用。 或者 BQ79731-Q1 IC 中是否有任何特性可以使用 tps12140-Q1测量高电压和计算绝缘电阻、如 TPS12140-Q1的 EVM 原理图中所示。 请回复我的问题。 请按照我的要求但未响应的情况提供 Bq79731的设计和评估设计。而 BQ79731-BQ79731-EVM IC 具有使能引脚?  要启用数字隔离器、请清除此复位。否则 、上面我共享的原理图来自 TIDA-01513、其中 OPAM 和其他电路使用隔离电源、也会在原理图中共享更多。 请清除它  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishant:

    我简要介绍了您分享的原理图、它与以下中用于泄漏电流测量的原理图非常相似  TIDA-01513:  

    您能否确认这是您在150V BMS 设计中遵循的原理图?

    TPSI2140-Q1 数据表 包括在绝缘电阻监测(检测)应用中使用该器件的详细设计过程:  

    请考虑适用于您的 150V BMS 设计的上述内插监控拓扑、并告知我们哪种拓扑符合您的设计要求、以便我们可以继续进行原理图审核。

    谢谢你。

    Hussain