This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432LI:Vref

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488756/tl432li-vref

器件型号:TL432LI
主题中讨论的其他器件:TL431LI

工具与软件:

您好!

请告诉我  在以下条件下使用时 Vref (最小值/典型值/最大值)或 Vref (最小值/典型值/最大值)的精度。

IKA=5~6mA、VKA=3.161V、Vref =2.5V

如"图1. 参考电压与自然通风温度间的关系"、数据表中提供了1mA 时的 Vref、但我找不到任何有关我将使用的条件的数据。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您的提问!

    很遗憾、我们没有您特定用例的数据。

    我建议利用 TL431LI 的初始精度、同时还要考虑整个温度范围(VI_DEV)内的基准输入电压偏差、以便根据您所需的器件精度和温度范围找出 Vref 的完全偏差。

    例如、对于 TL431LIBQ 器件、整个温度范围内的最小 Vref 为2483mV - 27mV。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li