工具与软件:
我正在使用 BQ25798为3节锂离子电池组充电。 我的输入将是 USB PD 电源、但到目前为止我正在使用标准5V 500mA 适配器。 我正在尝试使系统按以下方式工作:
已连接电池:
V_SYS ~= V_BAT
蓄电池断开连接
V_SYS ~= VBUS
要使其正常工作、我遇到了两个问题。
1.将 Minimal_System_Voltage 寄存器设置为0x12似乎并不会将最小 V_SYS 电压设置为4.5V (根据我的理解、5V VBUS > 4.5V VSYSMIN……未发生调节)
该功能在 CE 拉至高电平的情况下进行了测试、以避免任何充电问题
2. IC 无法正确检测电池是否存在。 无论电池是否插入 BAT/BATP (通过100Ohm)引脚、VBAT 2寄存器都声明 Charger_Status_为存在。
此外、我尝试使用虚拟10k Ω 负载、该负载应将 VBAT 设置为0V、并且充电状态寄存器显示其处于快速充电模式
在#1的情况下、V_SYS 电压仍被调节至3S 的默认设置(9V)
在#2的情况下、CC 电荷或收尾电荷的 BATP 似乎调节至12.6V。 由于芯片认为有电池、BAT 被连接到 VSYS、VSYS 也变为12.6V