This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2140-Q1:使用 BQ79731进行隔离检测

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, BQ79731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488372/tpsi2140-q1-isolation-detection-using-bq79731

器件型号:TPSI2140-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01513BQ79731-Q1

工具与软件:

我已打开的同一 IC 的上一个线程。 我要明确说明我正在使用 BMS IC bq79731-Q1。为此、我要对150伏电池组执行隔离检测。我必须按照 TIDA-01513参考设计中的说明、将外部电路与 TPS12140-Q1固态继电器和 OPAM 电路配合使用。 或者 BQ79731-Q1 IC 中是否有任何特性可用于测量高电压并使用 tps12140 ICC 计算绝缘电阻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishant:  

    感谢您向我们提出这些问题  BQ79731-Q1 具体查询。 我已联系相关的负责团队 BQ79731-Q1 他们应该很快就会联系起来。

    此致!

    Hussain    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishant:

    总体而言、绝缘监测只是一个大电阻分压器、用于测量系统中的绝缘电阻。 当绝缘值改变时、分压器将测量到不同的电压。 BQ 器件应能够校准这些值、并在绝缘层过低时输出警告和故障、从而可能损坏系统或最终用户。

    BQ79731 EVM 具有绝缘监测和高压测量电路、因此我认为它非常适合这些应用。

    我还附上了直接消息中请求的计算器工具、我认为对于最大155V 的系统、如果其中一个绝缘电阻完全短路、您可能希望最多输出3.3V。 因此1:46分压比应该实现了这一点、这就是为什么我为串联电阻使用输入460 kΩ、为输出电阻使用10 kΩ 的原因。

    Anthony 应该能够帮助解决进一步的 BQ79731问题。

    e2e.ti.com/.../BMP_5F00_IRM_5F00_VCHx_5F00_calculator-_2800_1_2900_.xlsx

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师