This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:流入 VIN 的 BQ24074RGTR 电流

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480444/bq24074-bq24074rgtr-current-flowing-to-the-vin

器件型号:BQ24074

工具与软件:

你(们)好、

我们 在我们的电池供电型器件中使用了 BQ24074RGTR。 我们看到、当仅存在电池时(无 USB 电源或 VIN 引脚中的任何其他信号)、VIN 引脚上有2.5V 电压、因而有一些电流经过。  

请您解释一下这一点吗?  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasib、

    BQ24074 会阻止反向电流从流出流向 IN、因此如果未连接 USB 电源、我预计不会看到 IN 上的电压。 您能否分享您的原理图以便我们更好地了解您的系统中可能发生的情况? 此外、您测量的流入输入电流是多少?

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alec、这里是原理图。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasib、

    感谢您分享原理图 —我看不到任何明显的问题。

    您能否说明一下您的电路板中有多少块 存在此问题?  VIN 上的2.5V 是否稳定? 如果卸下电池并重新连接电池、您是否仍能看到此行为?

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电路板都存在相同的问题。 不仅是此电路板、还有其他类似设计。  

    这里有信号:  

    仅存在 Vbat 时的 Vin 保持稳定:  



    即使我再次拔下并插上电池、我也能看到它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasib、

    感谢您分享更多详细信息。 只是为了澄清一下、您是否在具有不同设计的多个电路板(甚至那些不使用 BQ24074的电路板)中看到过这种行为? 如果是这样、仔细检查测量设置可能会有所帮助。

    您能否使用万用表确认 VIN 上的2.5V 读数? 此外、是看到有任何电流实际流入 VIN、还是仅仅是电压测量?

    请告诉我您找到的内容、我们可以从那里开始。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的所有设计都使用  BQ24074。  

    我也可以用万用表看到它。  

    在二极管之前、我有一个电阻分压器、我可以看到由于二极管的漏电流、电流通过电阻分压器从 Vin 流向 GND。  

    是的、有2.5V 电压和从 VIN 引脚流出的电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasib、

    感谢您的澄清。 如果 VIN 在没有输入源的情况下仍然保持稳定、则必须采取措施对其进行主动偏置。

    您能否分享原理图中展示电阻分压器和所有其他连接到 VIN 的器件的部分? 此外、如何测量流经电阻分压器的电流? 如果可能、您能否测量实际流动的电流?

     在没有输入源的情况下、VIN 不会保持在稳定的电压、因此我想 了解  您的设计中是否有人 意外地对其进行偏置。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasib、

    我想检查您是否仍需要有关此问题的帮助。 如果您有任何更新或进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC