This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关于睡眠平衡

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486720/bq40z50-r2-about-sleep-balance

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好、我要配置 BQ40Z50-R2的睡眠平衡功能。 如果电池在睡眠24小时后 RSOC>60%、则需要使用此功能将 RSOC 平衡到60%。 附件是我的配置文件。 请检查是否有任何参数设置不正确? 我也可以问
如果[IN_SYSTEM_SLEEP]= 0、则总线超时(1)的 SMBus 为低电平、如果[IN_SYSTEM_SLEEP]= 1、则总线超时无通信
上述说明表明、无论是否下拉 SMBus、我的[IN_SYSTEM_SLEEP]=1都能进入 SLEEP 模式、只要通信停止、我是否能进入 SLEEP 模式?

e2e.ti.com/.../test_5F00_sleep_5F00_balance.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    [报价 userid="603062" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486720/bq40z50-r2-about-sleep-balance 您好、我想配置 BQ40Z50-R2的睡眠平衡功能。 如果电池在睡眠24小时后 RSOC>60%、则需要使用此功能将 RSOC 平衡到60%。 附件是我的配置文件。 请检查是否有任何参数设置不正确?

    我对这里的意思感到困惑、如果 RSOC 在24小时以上大于60%、您希望监测计将 RSOC 恢复到60%? 我认为这需要通过放电至该百分比来实现。 电芯平衡功能的目的是通过使用旁路 FET 来确保电芯电压相同。  

    Unknown 说:
    SMBus 低电平适用于总线超时(1)、如果[in_system_sleep]= 0、或者如果[in_system_sleep]= 1、则总线超时没有通信
    上述说明表明、无论是否下拉 SMBus、我的[IN_SYSTEM_SLEEP]=1都能在通信停止的情况下进入睡眠模式?[/QUOT]

    您在这里是正确的。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、、如下图红色框所示、

    我知道在睡眠模式下、在满足睡眠平衡条件后、对于 Bal 处于睡眠状态(60%)、电池可以平衡到 RSOC 结束。 或者我可能误解了、这意味着电池之间的电压差将在睡眠过程中保持平衡、而不是通过平衡将电量放电到 Bal 睡眠中的最终 RSOC (60%)。 哪种理解是正确的? 或者、您能帮我解释一下睡眠平衡的操作逻辑吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    很抱歉混淆、我相信您的理解是正确的。 此处 Bal 睡眠的结束 RSOC 需要设置为60%、Bal 睡眠的开始时间应设置为24小时、但我认为我们可能需要将 Bal 睡眠的开始 RSOC 更改为略高于60%的值。 我认为、如果平衡结束后两个阈值都是60%、如果有任何恢复、则可能会出现某种程度的混淆。

    此致、

    Anthony