This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BQ24070慢速充电问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489067/bq24070-bq24070-slow-charge-issue

器件型号:BQ24070

工具与软件:

您好!

我们目前正在基于物联网的应用中实现 BQ24070线性充电器。 我们已经测试了1.5K、1k 和750欧姆的 ISET1值。 根据计算结果、充电电流应该分别为708mA、1062mA 和1416 mA。 但我们在所有情况下都仅对350 mA 求平均值。 我们已对锂聚合物和锂离子化学物质进行了测试。 如有任何帮助、将不胜感激。 其余配置值根据数据表中详细设计过程(9.2.2)中给出的参考值作为默认值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soham:

    感谢您的咨询。 可 通过 DPPM (动态电源路径管理)或者热调节反馈环路来减少充电电流。 为了更好地了解您的充电电流低于预期的原因、我想确认 以下几点:

    1.您能否在设计中确认 MODE、ISET2、STAT1和 STAT2的逻辑电平?

    2.您能在器件输出350mA 时提供 VIN、VOUT、VBAT 的测量值吗?

    3.充电时您的系统负载消耗有多大?

    4. 350mA 是只充电电流、还是 同时包括充电电流和系统电流?

    此致、

    ALEC