This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:学习周期问题

Guru**** 2553090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480111/bq40z50-learning-cycle-question

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

您好!

。完成了学习周期测试、但我的更新状态从05 μ s 没有改变为06 μ s

电池:SDI INR21700-50s  

我们的电池组中只有一节电池

这是我们的化学 ID 测试方法

1.用 C/10放电,切断电压为2.5V

2.放松3小时

3.充电用 C/2和600mA 切断

4.放松2小时

5.放电 C/10和切断电压3.3V

在 。化学 ID 报告后、化学 ID 为7724 (EVE INR-18650)、这是我们电池组的最佳化学 ID

以下是我的学习周期设置。 该设置几乎是默认设置、仅修改以下参数  

DC(mAh):4800mA

DC (Wah):1728GWh

正常电压:3.6V

充电恒定电流:600mA

放电和充电电流阈值:100mA

停止电流:50mA

Term Voltage:2600mA

关闭 PRECHARGE 模式

这是我用于学习周期的日志文件和 gg 文件。  

e2e.ti.com/.../learning-cycle-test.log

e2e.ti.com/.../2.27.07.50.gg.csv

1.为了正确进行学习循环实验,需要更改哪些设置或参数?

2.根据学习周期规格、项电压设置为电池的最小电压、所以设定为2.6V。 然而,在实际使用中,放电永远不会低于3.3V 如果低于3.3V 将触发 CUV 保护。 在这种情况下、对于学习周期实验、端子电压应该根据我们实际使用的3.35V 进行设置、还是应该根据最小电池电压进行设置?

此致!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    请分享正在尝试的学习周期的 bqStudio 日志、因为这可以让我们更好地了解电量监测计未达到 Update Status 为6的原因。

    关于 chemID、您能否确认是否使用了 GPCCHEM 工具来获得匹配?

    Unknown 说:
    1. 为了正确进行学习周期实验、需要更改哪些设置或参数?

    可在以下文档中找到所需的设置:

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1740760115268 

    。 根据学习周期规格、术语电压设置为电池的最小电压、因此我将其设置为2.6V。 然而,在实际使用中,放电永远不会低于3.3V 如果低于3.3V 将触发 CUV 保护。 在本例中、对于学习周期实验、应根据我们实际使用的3.35V 设置端子电压、还是应根据最小电池电压设置端子电压?

    在本例中、请将终止电压设置为2.6V。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。  

    以下是我用于学习周期的日志文件

    e2e.ti.com/.../6011.LOG.txt

    我可以确认我们使用了  GPCCHEM 工具来查找 chemID。这是我的报告

    e2e.ti.com/.../061287.GPC_5F00_report.txt

    为什么项电压设置为2.6V 而不是3.35V?  

    我尝试了修改术语"电压"、发现当我将其从2.6V 更改为3.35V 时、FCC 降至4000mA 以下 但是、当我将其改回2.6V 时、FCC 恢复正常。 我想知道术语 Voltage 是否是计算 FCC 的一个因素。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您发送日志文件。 看起来电量监测计正在接收正确的电阻更新、以便 Update Status 增加、但 QMax 更新不会。 您能否确认为什么第一次放电到~2.3V 而第二次放电是2.6V?

    [报价 userid="641150" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480111/bq40z50-learning-cycle-question/5687011 #5687011"]

    为什么项电压设置为2.6V 而不是3.35V?  

    我尝试了修改术语"电压"、发现当我将其从2.6V 更改为3.35V 时、FCC 降至4000mA 以下 但是、当我将其改回2.6V 时、FCC 恢复正常。 我想知道术语 Voltage 是否是计算 FCC 的一个因素。

    [报价]

    学习周期的目的是让电量监测计了解所用电芯的全部容量。 如果您不想使用电池的全部容量、例如保留容量、则可以在学习周期后更改参数。 FCC 值不直接依赖于项电压、而是依赖于 Qmax、Qmax 取决于充电或放电期间看到的通过电荷量。 如果放电减少、则此处可能存在差异、但我们建议在学习周期中忽略 FCC 和其他 SOC 值、因为电量监测计正在学习必要的值以开始进行准确的测量。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。

    您能确认为什么第一次放电是~2.3V (第二次放电是2.6V)吗?

    我使用电子负载进行放电测试。 当电压降至2.6V 时、我停止了电子负载、但我不确定为什么会降至2.3V。 这可能是  无法通过学习周期测试的原因? 我是对吗?  

    我想知道是否需要5小时放松 或 VOK [RDIS]和[RDIS]位是否清除且设置了[REST]位、我不需要等待5小时就可以继续移动。

    学习周期的目的是让电量计了解正在使用的电池的全部容量。

    在选择化学 ID 时是否确定了 OCV 表、该表与学习周期测试无关?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我使用电子负载执行放电测试。 当电压降至2.6V 时、我停止了电子负载、但我不确定为什么会降至2.3V。 这可能是  无法通过学习周期测试的原因? 我是对吗?  [报价]

    我们可能需要一个包含更改的日志文件来确认这一点。

    并且我想知道是否需要5小时放松 、或者是否 VOK 清除了[RDIS]和[RDIS]位、并且设置了[REST]位、我不需要等待5小时就可以继续。

    是的、如果位正确、则无需在整个休息期间执行 QMax 更新。

    选择化学 ID 并且与学习周期测试无关时是否确定了 OCV 表?

    对 chemID 进行编程时、会对 OCV 表进行编程。 这对于学习周期很重要、因为它用在电阻更新中。

    此致、

    Anthony

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    感谢您的答复

    在对 chemID 进行编程时对 OCV 表进行了编程。 这对于学习周期很重要、因为它用于电阻更新中。

    众所周知、OCV 表在决定电阻更新方面起着至关重要的作用。  

    OCV 由化学 ID 决定。 我们需要确认应用了正确的 ID。 您能否提供化学物质 ID 7724的 OCV 表(电压与 RSOC)

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    由于这基于所使用的负载分布、因此无法显示电压和 RSOC 之间的直接相关性。 RSOC 是根据 RemCap 和满电荷容量计算得出的、而不是直接从 OCV 表中提取。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    我有另一个问题。 当我在第三步(充电至满)时、设置了[FC]标志。 但 放松了一小段时间(少于2小时)。 [RDIS]和[RDIS]已清除、并且设置了[REST]位 VOK。 但是、未设置[QMax]位。  

    由于我没有该日志文件、因此我想确认 Qmax 更新是否需要进行放松。

    我还可以确认温度在10~40之间。 电压超出平坦区域。 但我不确定 增量容量和偏移误差。 您能详细解释一下吗? 谢谢。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您能否确认、在放电到空电和充电到满电之间的弛豫期内、是否 VOK 清除[REST]并设置[REST]位?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以确认这一点。 清除[REST] VOK 位并设置[REST]位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    很好理解、感谢您的确认。 是否可以共享整个学习周期的 bqStudio 日志文件? 这将使我们能够更深入地审视这一次。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有此学习循环的日志文件。  

    这是最近学习周期中的更新。 更新状态从05变为06、我认为这是一个成功的学习循环。 但是、当我尝试将更新状态从06修改为02时、失败了。  但如果我点击测量仪表启用按钮、它将从06变为02。 但是、如果我禁用 Gauge_en、则不会根据 BQ40Z50 TRM 更新 Ra 表。 是否有解决这个问题的办法?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    是的、如果学习周期达到0x06、这意味着学习周期已经完成。 在该器件在其最终应用中进行编程后、应再次发送 GAUGE_EN、以启用电量监测功能。

    此致、

    Anthony