This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z80:Bq Easy 参数都显示数据闪存?

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80, BQ29312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487826/bq20z80-bq-easy-parameters-all-show-data-flash

器件型号:bq20z80
主题中讨论的其他器件: bq29312

工具与软件:

使用 BQ Eval 比较两个基于 bq20z80的器件、因为其中一个器件存在一些问题... 也可能是参数作为标志、似乎无法说明某个单元无法正常工作的原因。

我将并排查看.gg 转储文件、它们完全相同、但单元性能不同、我想指出硬件故障、但想确保显示所有参数。

FET 控制是否全部编码并如 Operation Cfg A = 0B28、 Operation Cfg B = 1E60或 Operation Cfg B = 6440、Operation Cfg C = 0000中所示显示在 Data Flash .gg 文件中、是否未从 bqEASY 设置中刷写诸如 ZVCHG、PFIN 和 SYS PRES 的参数的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我并不是在从事 ESD 安全的工作站上工作、在一个板上我更换了 bq29312、而在另一个板上、我更换了一些 FET。 可能是在找麻烦... 对于如何诊断电路板上发生的情况、我真的没有很好的方法或知识。

    昨天我测试了 bqEASY 中 ZVCHG、PFIN 和 SYS_PRES 设置的不同组合、来查看我是否能够获得一定的可预测性。 我没有原理图、除了跟踪一些在 IC 下方消失的迹线外、我没有其他示意图、只需进行猜测即可。 但是、我可以看到的是、如果我将一个完全掺杂的电路板连接到 EV2300、我会获得 Cfg A 和 B 设置、我认为根据 bqEASY 测试、这些设置确实会显示在数据闪存寄存器转储中。

    为此... 尽管我更改了 ZVCHG、但 PFIN 和 SYS_PRES 设置不会获得所需的结果、即使我将它们设置回 Mfg 的原始代码。

    所以、可能会损坏一些芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    这听起来你正在处理损坏的 IC 和我将关闭这个 TT ,然而,如果你有一个问题,你仍然可以就这个趋势提出一个问题。

    谢谢!
    艾伦