This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:UCC27211AQDDARQ1的 SDP 和 PCN-PPAP

Guru**** 2386050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488680/ucc27211a-sdp-and-pcn-ppap-for-ucc27211aqddarq1

器件型号:UCC27211A

工具与软件:

我们要求对以下两点进行改进。

1.关于 SDP

主题:SDP (对于 PCN)编号:20240723008.2

页面:第7页

请求:此页面的标题为"制造工艺差异汇总"。

但是、顶部的表格是关于产品结构的信息。

它应限于解释这一过程。

可能会有误解。

2.关于 PCN-PPAP

主题:PPAP20250115-037631版本:A

页面:第8页

请求:此页面上没有指定芯片尺寸的单位。芯片尺寸:

此外,英寸和米混合在一起。

请确保包含该装置。

此致。

T.Torihata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torihata-San:

    1."制造工艺差异汇总"幻灯片中的第一个表说明、当前晶圆厂与新晶圆厂的制造工艺步骤不会影响其形状、安装和功能。

    2.芯片尺寸的单位是微米(um)。

    谢谢!
    Rubas