This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何控制 VEN 引脚和 REG25引脚及其关系?

Guru**** 2541270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485977/bq34z100-g1-how-to-control-ven-pin-and-reg25-pin-and-their-relation

器件型号:BQ34Z100-G1

工具与软件:

BQ34Z100-G1 有一个称为 VEN 的引脚、以下是其定义:
VEN (O):高电平有效电压转换使能。 该信号可选择性地用于打开/关闭输入分压器、以降低分压器网络的功耗(典型值45 µA)。 如不使用、则该引脚既可以保持悬空状态、也可以连接到 VSS。

根据这个 论坛 :  
该 VEN 引脚切换为高电平以读取电池组电压、然后变为低电平以节省功耗。

此外、BQ34Z100-G1还具有另一个名为 REG25的引脚、其定义如下:
REG25 (P):内部集成 LDO 的输出电压为2.5V。 使用1-µF 陶瓷电容器去耦至 VSS。

根据 BQ34Z100EVM 的数据表、它清楚地显示 REG25和 VEN 之间存在通过"瞬时"开关的连接。

根据 BQ34Z100-G1的数据表、其声明如下:

"单 LED 模式-在 VEN 引脚上检测到表示2.5V 的 A/D 值时、单 LED 模式将在1s 的周期内以占空比打开 LED、其中每个 RSOC 的1%都处于7.8125ms 的高电平时间。 例如、10% RSOC 或 SOH 时、LED 将亮起78.1ms、而熄灭921.9ms。 90% RSOC 或 SOH 将使 LED 亮起703.125ms、并关闭296.875ms。 任何大于90%的值都将显示为90%。"

因此、只要 VEN 检测到2.5V 电压、它就会开始使 LED 闪烁。

有人能向我解释 VEN 和 REG25之间的关系,事情是如何工作的? 如果在知道这是瞬时开关的情况下按下开关、那么输出引脚 VEN 将检测到2.5V? 那么栅极也不应该检测到这样的电压呢? 分压器会发生什么情况? 指示灯将闪烁多长时间、知道我的系统处于单模式、然后当指示灯闪烁时、它会反映什么?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    这一趋势已确定、并将迅速得到解答。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能向我解释 VEN 和 REG25之间的关系,事情是如何工作的? 如果在知道这是瞬时开关的情况下按下开关、那么输出引脚 VEN 将检测到2.5V?

    当按下按钮时、VEN 检测到2.5V。

    那么栅极也不应该检测到这样的电压呢? 分压器会发生什么情况?

    是的、这将在按下按钮时开启分压器。

    指示灯将闪烁多长时间、知道我的系统处于单模式、然后当指示灯闪烁时、它会反映什么?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。
    根据数据表、VEN 是输出引脚、那么当按钮未按下时会发生什么情况? VEN 开关打开和关闭 (节能)?
    由于您提到分压器将在"按下按钮时"开启、那么、如果未按下该分压器、会发生什么情况? 它必须以某种方式从另一个电源打开。
    此致、
    Miohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miohamed:

    根据数据表、VEN 是输出引脚、那么当按钮未按下时会发生什么情况? VEN 开关打开和关闭 (节能)?

    正确

    由于您提到分压器将在"按下按钮时"开启、那么、如果未按下该分压器、会发生什么情况?

    FET 由 VEN 控制。

    此致、

    Diego