This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:有关输出电容器(CSYS)选择的指导请求

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485010/bq25750-request-for-guidance-for-output-capacitor-csys-selection

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

 BQ25750的数据表在 SYS 输出端(CSYS)显示了一个电容器、但我无法找到有关选择类型或值的任何指导。  有人能向我指出正确的方向吗?

此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您在这方面的努力。 我建议在 SYS 引脚上的电容至少为80µF 或40µF。 SYS 引脚上的电容必须与检测电阻 ACP 侧的电容进行平衡。

    如果您使用 BQ25LAN 的电源路径 BATFET 切换、建议减小 VSYS 至10µF 或30µF 的电容。

    有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan、

    如果我理解正确、典型应用电路中显示的极化 CSYS 电容器(图9-1)是冗余的、因为 SYS 输出端已经有一个80uF 电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    图9-1中的示例图不包括电池感应电阻器另一侧的电容。 以下是 EVM 原理图中的电容器示例:

    此致、
    埃森·加洛韦