This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:PoE++端子建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21103, PMP20878, LM5116, TPS23730, TPS23730EVM-093, TPS2373-4EVM-758, PMP22477, TIDA-050045, TIDA-050023, PMP20859, PMP23253, PMP23287, PMP21318, TPS2372, LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483012/tps23730-poe-terminal-recommendation

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:LM5116、、、 TPS2373-4EVM-758PMP22477、TIDA-050045TIDA-050023PMP20859、PMP21103、PMP20878、 PMP23253PMP23287PMP21318TPS2372LM70880

工具与软件:

您好:

客户具有以下技术支持要求、需要 TI 的帮助才能提供相关的隔离产品和解决方案。

请提供 POE++端子的隔离方案(目前是 TPS2372-4+LM5116的非隔离方法)、这需要 BT 电源。

目前、客户正在使用 LTC4291-1/LTC4292芯片组、这适用于采用 BT 电源(90W 及以上)的应用。 我们需要了解 TI 的基准测试解决方案、谢谢!!

TI 推荐的解决方案

 

标量

这种规格

制造商器件型号

零件参考

1.

TI

Tps23730  (支持3型51W)

1.

PoE++变压器、输入:36~57V、输出:5V/6A (支持30W、如果需要50W、变压器需要5V/10A)

1.

TCMT1107 光耦合器

1.

TL431IDBVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    希望下表可以有所帮助。 这些参考设计可在 TI.com 中找到  

    基准 PD 顶视图 级别 VOUT 测试点 Iout 电源
    TPS23730EVM-093 TPS23730 ACF 6. 12. 5. 60.
    TPS2373-4EVM-758 TPS2373-4 ACF 8. 5. 14. 70
    PMP22477 TPS23730 转换器 6. 12. 3.8. 45.6.
    TIDA-050045 TPS23730 ACF 6. 5. 10. 50.
    TIDA-050023 TPS2373-3 转换器 6. 12. 4.25. 51.
    PMP20859 TPS2372-3 转换器 6. 5. 6. 30.
    PMP21103 TPS2373-4   ACF 5. 12. 2.5. 30.
    PMP20878 TPS2373-4 ACF 8. 24. 3. 72.
    PMP23253 TPS23730 ACF 6. 15. 3.3. 49.5.
    PMP23287 TPS23730 ACF 6. 24. 2.5. 60.
    PMP21318 TPS2373-4 ACF 8. 12. 6. 72.

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、兴:

    1.客户目前想要使用 TI 的 Tps23730解决方案。 请问是否有这个芯片的隔离方案的 EVM 板图纸? 如果这款芯片有非隔离解决方案、您还能提供吗? 客户之前使用的是 TPS2372+LM5116、但如果将来可以将其制成一个隔离式和非隔离式共同布局、则也可以将 LM5116替换为另一个芯片

    2.客户要求 Tps23730的原始设计电路参考 目前、TI 官方网站上仅提供 Gerber 文件、但没有原始原理图和 PCB 文件。 您是否可以为 BRD 提供 DSN 和 Allegro 文件以及演示板信息? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的答复。 我们将在3-7个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、兴:

    好的、客户的项目很紧急、所以希望尽快得到您的反馈、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.对于6类、可使用 TPS23730作为隔离式解决方案。TPS23730可作为非隔离式低侧开关降压、但性能不如同步降压。 也可以考虑 TPS2372-3 + LM70880

    2.我会通过电子邮件向您分享 TPS23730EVM Altium 文件。  

    此致、

    Diang