This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:关于检测电阻到接地连接的原理图审阅和说明

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486618/bq35100-schematic-review-and-explanation-of-sense-resistor-to-ground-connection

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好!

我有两个问题:  

  1. 您能否提供 对下图所示原理图的设计审查?  VBAT:3.6V、处理器电压:1.8V
  2. 您能否提供有关感应电阻器如何接地的更多详细信息?   我的理解是电池的负极端子仅连接到感应电阻器的一侧。  系统接地连接到检测电阻的另一侧。  请确认这是正确的理解。  如果您有示例帮助说明将该器件连接到电路板的最佳方法、将会很有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    这一趋势已确定、并将迅速得到解答

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    看起来你几乎完全正确,但 SRN 和 SNP 的网络表是不同的,这意味着它们在技术上不共享两个点之间的连接。 从数据表中、您可以看到 Rsense 由电池串联-而不是流向电池组负极。 通常情况下、人们使用连接器、因为电池不会直接连接到电路板上、而电路板上的一端会聚光灯焊接在电池组负极端、而另一端会连接到负载。 RSense 用于承担电池组的整个负载。


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  好的、所以电池的(-)端子只连接到 Rsense、板上没有其他位置、正确吗? 我计划使用标准 AA 锂电池(https://www.digikey.com/en/products/detail/micropower-battery-company/XL-060F%2520(AA)/17147238?gclsrc=aw.ds&&utm_adgroup=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax%20Shopping_Product_Low% 20ROAS%20Categories&cds_term_DS)。  当蓄电池上只有两个接线端子时、它将如何接线?

    进一步查看数据表后、我们提出了其他几个问题。   

    1.) 我的处理器工作电压为1.8V。  我认为 REGIN (引脚6)需要的最小电压为2.7V。   引脚6应该 在 VBAT (3.6V)而非1.8V 上吗?

    2.) 在处理器工作电压为1.8V 且 BQ35100使用 VABT (3.6V)的情况下、我是否需要使用电平转换器进行 I2C 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    该 AA 锂电池应该适用于您的系统、但 Rsense 要检测流经系统的电流、它需要承载负载。 Rsense 的工作方式是根据欧姆定律 V=ADC、其中电阻是已知因素、并且 IR 能够读取电压、因此可以读取电流。 Rsense 需要从电池负极到负载负极串联、这意味着它基本上充当这两个点的路径。

    1.)REGIN 充当 LDO、这意味着它充当主要用于电平转换的电压源。 这意味着您不会向该引脚输入电压

    2.) 电平转换器是 I2C 通信的常用工具、用于将电压置于必要的电压范围。 我建议使用 REGIN 将 电压升高至1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。  是的、这是有道理的。  我将更新原理图以反映这一点。

    如何使用 REGIN 将电压升高至1.8V? 根据数据表、这个引脚要求一个介于2.7V 和4.5V 之间的输入电压(见下面的第21页)、然而、从最大额定值来看、这是一个可接受的电压。  您能否确认1.8V 是否是进入 REGIN 引脚的可接受电压。  在 REG25引脚上产生1.8V 电压吗?  您能否说明一下应该如何将其配置为与1.8V 系统连接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    跟进此问题、您是否有机会查看?

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    抱歉、我没有说过、是的、输入电压应介于2.7V 和4.5V 之间、不会在 REG25引脚上产生1.8V 电压。 我会按照您突出显示的屏幕截图进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我对上面的消息进行了跟进。

    谢谢!
    艾伦