This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R1 Golden Image 与 BQ40Z50-R2的兼容性

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488479/bq40z50-compatibility-of-bq40z50-r1-golden-image-with-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

由于调度限制、我们计划首先使用 BQ40Z50-R1生成黄金映像。 我们可以将这个黄金映像直接应用到 BQ40Z50-R2吗?

您能否确认这种方法是否可行、或者我们是否需要注意任何潜在的问题?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    将会相当复杂、在 R2上重做黄金映像会更容易、但如果您希望在 R2上保持相同的 R1黄金映像、这里是步骤。

    -从 R1 Golden 映像中获取所有参数

    -在 BQStuido 的可编程选项卡中刷写带 R2固件的 BQ40Z50  

    -手动更新数据存储器中的所有参数,使您的更新"更新状态= 06"  

    -手动更新您的 chemID 与 R1在 R2上相同  

    -导出您的黄金映像 SREC。

    谢谢!
    艾伦