工具与软件:
我有4块太阳能电池板。 让我们将其称为 A、B、C 和 D
A 和 B 为12W。 C 和 D 为6W。开路电压约为15-16V。
A、B 和 C 面向太阳、D 面向远离太阳。
我有两个独立的4节串联的18650锂电池。
充电放电周期大约为90分钟。 电池充电约50分钟、放电约40分钟。 我们计划执行29,000次充放电周期(5年)。 我们想我们可以做到这一点、充电至60%、放电至40%。
我们没有系统的确切功率、但最大功率约为20W 至22W。
我打算滚动自己的 MPPT 控制器、但在开始布局时、却没有空间。
我开始介绍 BQ25798 I2C 控制1节至4节、5A 降压升压电池充电器、该充电器具有双输入选择器、用于太阳能电池板的 MPPT 和快速备份模式。 我在尝试弄清楚是否可以使用它。
在我的当前设计中、我具有 MPPT 输出19V、然后有两个充电控制器(和电量监测计)采用19V 并将其滴入、以便缓慢地为电池充电。 我还有一个12V 降压/升压电源、一个5V 电源、一个3.3V 电源和一个1.2V 电源、用于为系统其余部分供电。
电池使用寿命期间、系统将始终工作。 当电池耗尽时、它只能在90分钟的阳光下工作。
我在系统设计方面遇到问题。
一种选择是保持我现在拥有的相同架构、并使用 BQ25798仅为系统电源总线生成19V 电压。 当阳光不够时、BMS 会切换、电池将提供系统电源。
另一种选择是将 BQ25798与12W 面板(A)一起使用、为一个电池串充电并为系统供电。
另一个带12W 面板(B)的 BQ25798、用于为另一个电池串充电并为系统供电。
此外、电池板 C & D 上还有 BQ25798、输出19V 电压、以便为系统供电。
我确实制作了一个电源多路复用器、以便在发生 MPPT 故障时切换连接到哪个太阳能电池板。 (我有冗余要求)
有什么其他建议如何做到这一点? 我没有发现任何其他 MPPT 芯片只支持电源、不支持对电池充电。 BQ25978能否做到这一点? 我知道我正在弃用它的许多功能、但它具有很高的集成度、并且封装很小、只会构建其中几个系统。 这不适用于建造数万或数千个单元。 因此成本不是大问题。 它必须起作用。
欢迎提出任何想法。
提前感谢。