请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28750 工具与软件:
您好!
我正在使用 Ucc287506控制器开发125W 交流/直流 PSU。
其中输入是通用的90VAC 至264VAC
输出为24V/5.2A 直流
找到附件中的原理图。
e2e.ti.com/.../4075.Schematics.zip
电路中存在两个问题。
1)在230VAC 且5.2A 的满负载下开启时
2)当在230 VAC 无负载时开启时,输出需要400ms 才能从0V 达到24V
请在下面找到变压器设计详细信息。
e2e.ti.com/.../Transformer-Details1.pdf
注意:在测试时,我们观察到当输入从零增加时,转换器在50Vac 时打开,但输出缓慢增加。 当我在100VAC 时从50增加到100VAC 时,输出变为24V。 并且所有其他外部保护电路都已禁用。
请帮我解决这些问题。
期待您的答复。
谢谢
谢谢