This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:在输入电压为230VAC 并在满载时开启时受到某种保护。

Guru**** 2502325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489045/ucc28750-going-to-some-kind-of-protection-while-turning-on-at-full-load-at-230vac-input

器件型号:UCC28750

工具与软件:

您好!  

我正在使用 Ucc287506控制器开发125W 交流/直流 PSU。

其中输入是通用的90VAC 至264VAC

输出为24V/5.2A 直流

找到附件中的原理图。

e2e.ti.com/.../4075.Schematics.zip

电路中存在两个问题。

1)在230VAC 且5.2A 的满负载下开启时

2)当在230 VAC 无负载时开启时,输出需要400ms 才能从0V 达到24V

请在下面找到变压器设计详细信息。

e2e.ti.com/.../Transformer-Details1.pdf

注意:在测试时,我们观察到当输入从零增加时,转换器在50Vac 时打开,但输出缓慢增加。 当我在100VAC 时从50增加到100VAC 时,输出变为24V。 并且所有其他外部保护电路都已禁用。

请帮我解决这些问题。

期待您的答复。

谢谢

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您是否尝试启动至电流负载?  如果这样、则会防止辅助绕组受到功率 VDD 的影响、并会因 UVLO 而关断。

     

    您是否可以分享 VDD、CS、FB 和 Vout 示波器图?   它们应该位于同一示波器图上。

     

    此致、