This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:BQ27427和 BQ25600原理图

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488285/bq27427evm-bq27427-and-bq25600-schematic

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27427BQ25600

工具与软件:

请帮助查看随附的 Bq27427和 BQ25600电路。

BQ27427的  BAT 引脚连接器是否与蓄电池的 BAT+引脚连接?

BQ27427的 SRX 引脚连接器是否连接到(Charge IC) Bq25600的 BAT1~BAT3引脚?

e2e.ti.com/.../BQ27427-_2600_-BQ25600.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil:

    正确连接了 BAT 引脚、因为您将其连接到了 BAT+引脚。 此外、 BQ27427的 SRX 引脚也已正确连接、但为了阐明负载连接点在哪里?  

    谢谢!
    艾伦




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照以下原理图进行回复

     

    • 系统负载为 B225660的 VSYS
    •  BQ27427的 BAT 引脚连接器是否与电瓶的 VBAT 引脚连接 ?
    •  BQ27427的 SRX 引脚连接器是否与 BQ25600的 BAT1-BAT3 引脚相连?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil:

    -这是一个充电器 E2E 问题,请联系他们澄清  

    -这是正确的

    -在电池电量计端这是正确的,但在充电器端我会要求澄清,以确保这将承载负载

    谢谢!
    艾伦