This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:引脚3 (通道激活的输入控制)是否有内部下拉电阻器?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488563/tps1h100-q1-is-there-internal-pulldown-resistor-for-pin3-input-control-for-channel-activation

器件型号:TPS1H100-Q1

工具与软件:

您好!

在 TPS1H100-Q1数据表中、引脚3用于通道激活的输入控制。 请参阅下图。  未显示"输入控制"的数据表是内部下拉电阻

在功能方框图中、它显示了  连接到内部 LDO 的输入控制。  似乎 "输入控制" 上拉至高电平。

似乎 "输入控制" 上拉至高电平、但不下拉至接地。 这意味着、如果没有 "输入控制"(悬空)、 TPS1H100-Q1将自动或默认开启(VOUT = VS)、因为内部上拉 电阻会使"输入控制"处于高电平。 我的理解是否正确?

 

如果我希望  TPS1H100-Q1在 没有 "输入控制"的情况下保持开关关闭、是否应该添加外部下拉电阻器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Q L:

    IN 引脚上有一个500K Ω 典型值下拉电阻器、列于电气特性表中。 因此、如果该引脚悬空、它将被下拉、无需外部下拉电阻。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。 我是否应该考虑"内部 LDO"?  根据 功能方框图、 IN 引脚似乎已连接或上拉至 "内部 LDO"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quan:

    此功能方框图中与内部 LDO 的连接仅显示该引脚是低压数字引脚、不指示任何上拉行为。 特性说明和 EC 表中显示了内部下拉电阻器。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

     

    我理解。 非常感谢。

    此致