This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:ISD 问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477593/bq27742-g1-isd-issue

器件型号:BQ27742-G1

工具与软件:

嗨、团队:

客户反馈电池组在完成充电后会随机触发 ISD 故障。 我们会记录日志供您参考。 我的问题是自我充电电流是否准确? selfdischargecurrent 多久会刷新一次?  如何设置 ISD 阈值是正确的?   

以下是触发 ISD 的电池配置和记录数据。

 e2e.ti.com/.../Battery-2_2D00_-ISD-triggered.xlsx

下面是 未触发 ISD 的电池配置和日志数据。

 e2e.ti.com/.../Battery-1-_2D00_-ISD-untriggered.xlsx

谢谢!
Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    此问题已分配、我们将立即予以解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您可以帮助推送该答案吗? 客户已经等待了一个星期。 谢谢!

    Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

       在给出解决方案之前、我想详细介绍一下我的思考过程。 仅当"Design Capacity"/"ISD Current threshold"大于"SelfDischargeCurrent"时、才会触发 ISD 电流阈值;通常我们不建议更改设计容量、因为其基于单元、因此我们将注意力集中在更改 ISD 电流阈值上。 回到 Excel、我查看了已触发和未触发 Excel 之间的"SelfDischargeCurrent"列、奇怪的是、标记为"ISD 未触发"(-14mA)的 Excel  与"ISD 触发"(-3mA)相比、具有放电电流。
       尽管偏移范围似乎在14mA 附近,您能说您的"SelfDischargeCurrent"值是什么,因为您需要做的是采用 SelfDischargeCurrent > "Design Capacity"/"ISD Current threshold"并找出您可以更改"ISD Current threshold" 并在其顶部增加25%的裕度的值吗? 目前、您的  ISD 电流阈值设置为30,000Hr 速率、TE 默认值为10。 请参阅5.3.5.8处的技术参考手册、了解该问题的设置和背景  

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuax0c/sluuax0c.pdf?ts = 1740673176869&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27742-G1

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    客户配置的设计容量为1800mA、ISD 电流为3000Hr、因此 ISD 阈值配置为-1800/3000=ISD -0.6mA。 这是不是错了?

    客户的主要问题是自充电电流不准确、因此很难设置阈值。  

    您可以帮助分享监测计如何计算自充电电流、并确保它足够准确吗? 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruixin:

        SelfDischargeCurrent ()的计算方法是通过"根据两次运算包络电压读数计算,间隔1小时。 从此处开始,两个 OCV 点之间经过的电荷和时间用于计算 SelfDischargeCurrent ()的数量"。 本质上、容量应保持在一定范围内、同时考虑 IC 燃烧。
       监测计的精度比1mA 更精确、对于应用来说绰绰有余、但我们注意到、根据上面数据存储器的当前图片、您将 ISD 阈值设置为30,000Hr 速率、-0.06mA 这意味着 ISD 阈值为-1800800/30,000=ISD、这非常低、肯定会解释所有误报。  
       大多数客户端将 ISD 阈值保留为默认值(10小时速率),但如果您要将其设置为保守 速率,则只能在尝试将 SelfDischargeCurrent ()设置为以1mA 或-1800/X= 1mA -> X=180Hr 速率跳闸的新的高质量细胞上工作

    *参考资料之前提供材料  


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    感谢您的支持!

     我是否可以知道如何根据自充电电流计算 OCV?  如日志数据所示、电池1的自放电流为-7。 如何知道-7来源的 OCV 点? 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruixin:

    由于 自 放电电流是以 mA 为单位测量的、这意味着您的系统在7mA 下放电、因此可能会存在一些混淆。 当电芯空载期间、通过 BAT 和 VSS 引脚测量 OCV。 OCV 和 自充电电流 不一定直接相互影响、因为在放电期间不会进行 OCV 测量。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

     SelfDischargeCurrent ()的计算方法是"根据两次光电包络电压读数计算、间隔1小时。 从此处开始,通过的电荷和两个 OCV 点之间经过的时间用于计算 SelfDischargeCurrent ()的数量。[/报价]

    我有点困惑。 您提到了 OCV 用于计算自放电流。  客户想知道如何使用 OCV 来计算 自充电电流。

    问这个问题的原因是、如果您查看日志数据、就可以看到电池的电压并没有太大变化。 但是、自充电电流表示电池电压发生了很大变化。 对于正常电池、自放电电流应处于 uA 级。 因此、7mA 太大、以至于我们无法相信。 客户怀疑自充电电流是否正确。

    谢谢!
    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruixin:

    我在 SelfDischargeCurrent ()上发表了错误的言论,但就其计算方式而言,您可以在 技术参考手册的第2.2.1.5节中找到它。 然而,为了正确地回答昨天的问题,你会知道 OCV 积分来自一个小时的间隔,而消耗的电荷将计算 selfDischargeCurrent ()。 如果客户确实看到过7mA、而系统中存在某种类型的负载、我也同意这种情况是不常见的 、但我也认为由于 IC 使用的功耗较低、不是由电池电量计端供电。

    谢谢!
    艾伦