This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:2节电池组设计原理图审阅。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488708/bq40z50-2s-battery-pack-design-schematic-review

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

您好、TI 团队:

我目前正在设计一个 使用 BQ40Z50-R2的2芯电池组。

请您帮忙审阅我的原理图、以确保在继续 PCB 布局和原型构建之前没有重大问题。

突出显示的黄色部分是我最关心的领域。 您能帮助我仔细检查一下吗?

谢谢!

此致、

e2e.ti.com/.../5008.SCH1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该原理图在下面概述了一定量的误差、重点介绍了需要改进的方面。 我只能查看电池电量监测计原理图、因此"S1F2-F4"和"端口 A SW"部分对它们在系统中的相互作用感到困惑。  

    -引脚23和24在 PTC 之间的并联电容器缺失

    最右侧的-fet 需要翻转、查看二极管以及源极和漏极方向  

    -Pin 15,设计错误你离开网表浮动,但如果你不想使用这个引脚,你可以让它浮动没有电阻器

    如果不使用 Pin 16、则应将其悬空、因为它将激活关断

    Pin 17应该保持悬空,因为如果接地它会发送一个命令显示控制的 LED

    VC1-VC4通常显示为连接到电池正极或负极端的连接器。 VC3-4将在电池2的正极端短接、VC1将短接  



    -绿色标记为"良好"、橙色标记为"错误"