This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:电流控制

Guru**** 2430950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485926/ucc256403-current-control

器件型号:UCC256403

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我打算将  UCC256403用于作为恒流源的 LLC 转换器应用。

是否可以配置为使用反馈引脚来调节输出电流而不是输出电压? 调节输出电压不是我的 目标。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考以下原理图以了解 LLC 的恒流控制。

    PMP22083原理图

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此控制器是采用 PFM 还是 PWM 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该控制器采用充电模式控制 、可更改 LLC 的频率以控制输出电压/电流。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个后续问题:

    1.该芯片(半桥 LLC)是否适用于2.4 - 4kW 的功率范围?
    2.是否有办法可靠地调优 CC 和 CV 控制的控制环路,以确保没有过冲 和最小纹波?
    3.在运行过程中,电流基准将在0 -满载范围内的任何值之间变化。 该拓扑仍然适用吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.半桥 LLC 通常建议功率不超过1kW 或更低。

    2.可以使用2类补偿器进行 CC-CV 反馈。  

    3. LLC 适用于任何负载瞬态和线路瞬态。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 此芯片是否可用于全桥 LLC。 如果没有、 是否有适用于全桥 LLC 的推荐芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jareth:

    您可以将 UCC2566xx 用于全桥 LLC: UCC25660数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    因为该控制器不需要 VCR 电容器。 对于电流检测、可以使用电流互感器。

    此致

    Manikanta P