This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751仅广播5V/3A、缺少其他拉电流 PDO

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490433/tps25751-tps25751-only-advertises-5v-3a-missing-other-source-pdos

器件型号:TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我使用 TPS25751作为 PD Source、并在基于网络的 GUI 中配置了四个 PDO:

  • 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A

然而、在 PD 协商过程中、只广播5V/3A。 我已经检查了 EEPROM 设置、重新加载了这些设置、并使用 PD 分析器进行了验证、但问题仍然存在。

有没有可能遗漏的设置? 如何确认所有 PDO 均已正确应用?
我已经附上了我的 JSON 文件、原理图 和 PD 日志 非常有用。

谢谢!

e2e.ti.com/.../attached-file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您联系我们!

    在提供的 JSON 文件中、有4个选项 功率耗散 PDOS 已配置、仅为1V/3A  供电方 配置了 PDO (请参阅下文)

    供电能力:

    受电能力:

    请确保这一点 发送供电方能力(0x32) 正确配置、以便 TPS25751广播其拉电流能力。

    此致、  

    Aya Khedr