请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 Thread 中讨论的其他器件:BQ25570、
工具与软件:
BQ25505和 BQ25570不具有引脚兼容性、那么我们如何修改 BQ25570的评估板以便能够使用 BQ25505? 例如、VOUT BQ25570上的引脚14是降压转换器输出"HIZ"、而 BQ25505上的引脚14是输入"VBAT_PRI"、即"初级(不可充电)储能元件 HiZ"检测输入。 如果不使用、则保持悬空"。 TI 是否会生成有关如何修改电路板以使用 BQ25505的文档?