This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 + EEPROM+BQ25798

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487674/tps25751-tps25751-eeprom-bq25798

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798、、、 TPS2121

工具与软件:

您好!

我的电池是3S1P LiFePO4。

我将使用 EEPROM 来控制 TPS25751和 BQ25798功能。
对于 Type-C 和 VAC1或 VAC2、我们有何建议?
如果 PV=VAC1、Typc=VAC2、当 PV 不为电源时、更改为 Type-C、以便为 VBUS 供电。
我的问题是、Type-C 始终存在、它不会永远转向 PV、直到已拔下 Type-C 变为 PV 电源、对吧?

Tks。
Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:  

    对此进行深入研究、我们将在下周早些时候提供更新!  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:  

    可以使用 BQ25798的 VAC1或 VAC2来连接到 TPS25751 PPHV。 从 TPS25751 (PD)的角度来看、这无关紧要。 BQ25798上还有其他设置、以便能够在电源路径(USB-C 或 PV)之间进行选择。 我将该主题转发给 BQ 团队、以获取有关 BQ25798的更多信息。  

    如果您对 TPS25751有任何其他疑问或担忧、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond

    那么、BQ 团队将来会在这里回复我吗?

    或者、我需要提出有关 BQ25798的新问题?

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    默认情况下、BQ25798会自动选择 VAC1、但当 VAC1降至 UVLO 以下时、如果存在 VAC2、则会自动切换到 VAC2。  可通过 I2C 寄存器位强制从 VAC1更改为 VAC2、反之亦然。  默认情况下、VAC1在 D+/D-线路上运行 USB BC1.2电流输出检测、但 VAC2不运行。  有一个位用于禁用此检测。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 TI EEPROM+TPS25751+BQ25798 GUI 解决方案、因此我需要了解硬件应用的局限性。

    我的问题、

    对于 Type-C 和 VAC1或 VAC2、我们有何建议?
    如果 PV=VAC1、Typc=VAC2、当 PV 不为电源时、更改为 Type-C、以便为 VBUS 供电。
     Type-C 始终存在、它不会永远转向 PV、直到断开 Type-C 变为 PV 电源、对吧?

    我需要知道如果硬件应用程序不支持、我已将 EEPROM 更改为 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    您将需要 MCU 和软件来强制从始终存在 VAC2更改为不始终存在 VAC1。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    或者、您可以添加 TPS2121 MUX 芯片、而不是使用 BQ25798的集成多路复用器和外部 FET。  此芯片有一个引脚用于选择首选输入(如果存在)。

    此致、

    Jeff