This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:DP AUX 信号在 TUSB546A 之后仅具有负部分

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488861/tusb546a-dci-dp-aux-signal-only-have-negative-portion-after-tusb546a

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的设计使用 TUSB546A 实现 USB-C DP 交替源功能。 我们会遇到 DP 无显示问题。 在从 USB-C 到 TUSB546A 跟踪 SBU 和 AUX 信号后、我发现源极侧输出 AUX/SBU 到接收端、但接收端回复的信号 AUX+消失了。 原理图和波形。

e2e.ti.com/.../USB_2D00_C4_2D00_DP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Phil、AUX 是否也会馈入 PD 控制器?

    您能否分享系统方框图+完整原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、AUX/SBU 直接馈入 TUSB546A。

    这是该端口的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢信息,奇怪的是,我们只看到这个问题在负的路径。 能够看到焊接中是否存在问题? P 和 N 一起复用在一起、因此如果我们看到一个、我们应该看到另一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在许多电路板上发现了此问题、不是专门在一个电路板上、可以通过奇数消息、但即使消息已阻止也不适合焊接。

    我们还发现另一根电缆工作良好、且其直流失调电压不同。 AUX+直流偏置电压~4.38V、高于 问题1的~1.5V。

    这是 TUSB546A 和 MT8195之间的正常电缆波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现故障电缆具有内置芯片和单向。 源端和接收端的标记似乎错误。 如果我们将此电缆混用、辅助信号将变为正常信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    很好的发现,因为它似乎使用的一根电缆有问题。 AUXp 的直流偏置应该为3V、AUX-应该为0.3V。 我不确定4.38V 的来源、但它允许 AUX 发送、应该没问题。